结果:找到"钣金 设计 沉孔 标注",相关内容775条
- 钣金设计20年设计经验总结,实打实的干货,不看就亏大了!
- 一、明确标识毛边方向钣金在下料及冲孔时会有R角及毛边的产生。尤其在量产一个阶段模具有所磨损之后,毛边会更为严重,甚至会割伤手指头。因此在出图制作模具时,就必须依功能,明确标示出毛边方向。二、孔间距及散热孔设计1、两个相邻的孔,孔边到另一孔边的最短距离,最好不得小于料厚的1.5倍,否则母模容易崩裂而使生产线断线。断线、修模等都是造成本增加获利降低的元凶。若情非得已一定要小于料厚的1.5倍,则必须运用跳格方式。2、模具制作上以圆孔最坚固好制造维修,唯开孔率较低。3、以正方形孔开孔率最高,但因是90度角,角边容易磨损崩塌,造成要修模而停线。而六角形的Honeycomb其大于90度的120度角比正方...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 钣金 钣金设计 钣金加工 机械设计 工业设计 设计 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-16 14:12:00
- 钣金产品设计及工艺设计
- 在钣金产品设计及工艺设计中,钣金是一种针对金属薄板的一种综合冷加工工艺,广泛应用于机械设备的研发制造,涉及产品众多。包括自助终端、机柜、机箱、机房、配电柜、CNC机床等。对于钣金产品设计而言,设计师能否在设计中熟练运用钣金工艺,直接关系到产品生产制造的难易程度乃至成败。钣金工艺是一个复杂的过程,涉及多方面的内容,包括钣金构建方式、钣金冲孔及切口的设计、凹槽及冲孔、造型的印贴、模具和冲孔、折弯等。钣金材质能否科学合理地运用于产品的生产制造,钣金工艺的熟练程度起到很大的作用。钣金工艺熟练度越高,越容易实现产品的生产制造。在钣金产品设计中,设计师需要对产品的材质及其所适用的处理工艺进行深入的了解,...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 钣金加工 钣金设计 工艺 产品设计 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-15 11:19:00
- 钣金结构防尘防水设计,结构工程师必备知识点!
- 针对钣金结构机柜防尘防水设计工作,设计人员要思考结构的设计要点,并明确防尘防水设计的原理和具体的对策,只有这样才能够提升设计的水平和设计的质量。钣金结构机柜的结构类型和联接方式1.1钣金结构机柜的结构类型钣金结构机柜指的是运用钣金工艺加工制造的机柜,加工过程中使用的加工艺有剪、冲、折、焊和表面处理。钣金结构机柜的结构类型根据分类标准的不同,主要可以分为以下几类:第一,按照机柜的框架可以分为立柱横梁结合型与整板型两种;第二,按照钣金机柜的角联接方式可以分为四种类型,分别是螺钉联接、粘接联接、销联接、焊联接。1.2钣金结构机柜框架的联接方式钣金结构机柜的联接方式指的是钣金结构机柜主体结构的联接方...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 钣金结构 防尘防水设计 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-09 09:23:00
- 钣金工件都是怎么连接装配的?都有什么优缺点呢?
- 本文系网络转载,版权归原作者所有。如涉及版权,请联系删除!
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 钣金设计 钣金加工 钣金 装配 卡扣 拉钉 铆钉 自铆 螺钉 焊接 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-18 18:13:00
- 【机械设计】钣金件设计之孔位设计不合理问题
- 下图中,打孔位置挨着钣金折弯位置,这样的话钻孔位置不好保证,如果是螺纹孔的话,牙会容易变形。因此设计时,孔位需远离折弯位置。再比如下图中,该零件是一焊接方通焊接而成的架子,而打孔位置靠近焊接附近,焊接位置附近硬度高,加工困难容易断钻头、丝锥。因此设计时,打孔位置远离焊接区域附近才合理。对于钣金结构在3D设计完成后,对一下折弯或焊接边缘的孔根据具体结构要做适当调整。
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械设计 钣金 孔变形 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-15 16:27:00
- 【产品设计】薄板钣金件中沉孔的标注及加工探讨!
- 沉头螺钉、半沉头螺钉沉孔尺寸(GB/T152.2-1988)注:截取部分。按照该标准,只有板厚大于t值的情况下,才能够满足其它尺寸。但在实际使用过程中,通常需要在1.5及1个厚的板料上加工沉孔。此时板厚小于t值,必然无法满足此标准的尺寸。那么,在这种情况下,从设计标注的角度来看,应该如何标注呢?通常我们考虑的都是计算法。即根据实际使用需求,考虑是满足d2或者d1时,甚至d2、d1同时考虑时,根据板厚来重新设定d2、d1值。这样存在缺点:1.实际加工时,加工最后所得仍然不能满足所设定的尺寸。使这种设定形同虚设;(在实际加工时,理论板厚并不为实际板厚,板厚通常会有一定误差,使得即使加工者严格按照...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 钣金 设计 沉孔 标注 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-21 16:23:00
- PCB工艺咨询
- 请教各位大佬:沉金工艺会降低铜线的导电性能吗?我在网上看到的普遍结论是,沉金不仅不会降低导电性能,反而会提高。但是沉金工艺中用到的金与镍,无论是镍还是金的导电性能都比铜差,不应该提高导电性能。因此感到奇怪,特此请教各位。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 沉金工艺 发帖人:Heinz 发帖时间:2024-03-11 21:11:00
- 嘉立创钣金工艺普及——折弯介绍
- 一、钣金工艺介绍在讲解工艺之前,我们先思考下,在CNC、钣金、冲压、注塑以及现在的3D打印等几大加工行业中,这些加工工艺主要解决的是什么问题?抛开具体的加工细节从整体来看,其实它们都是在解决不同原材料的3D成型问题。意思是虽然是不同的加工工艺,采用不同的原材料,但这些加工工艺的目的是一样的——都是为了做出来一个具有长宽高+其他特征的结构件。为了能更清楚直观的介绍钣金的成型工艺,以及它的效率和优势,我们会从成型原理、折弯原理、成本核算这三个角度分析钣金加工中的核心工艺——钣金折弯。先看一个视频:https://www.bilibili.com/video/BV1Mh4y1h7L1/?share...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 钣金 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-02-22 15:19:00
- 专业版标注出问题了有图参考
- 想给电容标个值,为了区分数值中间加了个空格,即C4+空格+数值回车后显示直接是C4,空格后的没了。怎么解决,同理在PCB上标注也是这个结果,怎么办......
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 设计 PCB 标注 发帖人:海纳百川PCB 发帖时间:2022-06-14 21:14:00
- 咨询一下沉金板子贴片的问题。
- SMT贴片样板,如果板子是选择的沉金工艺,五片只贴两片的话,其余三片不贴的所有引脚据说是也会上锡。我想知道不管是贴两片还是五片全贴,不贴元件的另一面是不是一点锡也不会上,保留全部原有沉金效果。
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 沉金 贴片 发帖人:Xuedong 发帖时间:2017-06-13 10:31:00
返回